This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:引脚分配所需的内部电路

Guru**** 2925300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/689113/ts12a12511-internal-circuit-required-for-the-pinout

器件型号:TS12A12511
主题中讨论的其他器件:TMUX1072

您好、专家:

我能否知道 COM、NC、IN 引脚的相对内部电路、不知道、 因为 我 的客户想知道下面场景的行为?

a)在 COM 引脚上输入12V 电压,并悬空 V+,V+上的电压是多少?

b)如果是 a)、是否存在潜在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    如果您浮动 V+引脚并在 I/O 引脚上施加电压、则会违反数据表中规定的绝对最大额定值。

    A)如果您在 COM 引脚上放置12V 电压并悬空 V+、V+引脚上的电压可能是 COM 引脚上的电压减去内部 ESD 保护二极管的二极管压降。  这可能会导致器件出现几个问题、包括对开关反向供电、导致 COM 引脚连接到 NC 引脚、并将电流驱动到 V+节点、从而可能对系统中的其他组件反向供电或造成损坏。  

    您正在尝试在系统中实现什么目标?  也许有一个更适合的器件具有反向功率保护。  您对 TMUX1072有何看法?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Adam:

    感谢您的解释。 我知道这应该是由内部上拉 ESD 二极管引起的问题。  

    最好是给我提供粗糙的内部 电路,我可以给客户直观的解释。

    如果客户一开始确实需要为 COM 引脚加电、我会向他们推荐 TMUX1072。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    这是应用手册《 高压模拟多路复用器的系统级保护》中的图像。 

    请告诉我您是否正在寻找这种解决方案。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    感谢您的信息。

    TMUX1072不能用于客户系统、因为 TMUX 无法支持的信号范围应为0V 至+10V。

    正如我所知,开关应具有断电保护功能,以通过芯片组级别解决此问题,但是,具有此功能的所有开关都可以处理5.5V 的最大输入信号。 那么,我是否可以为此问题选择任何设备?

    如果没有、我们如何通过添加一些保护电路等硬件配置来解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    TI 目前没有支持10V 并具有断电保护功能的单通道2:1器件。 您可以使用电源引脚上的串联电阻器和齐纳二极管从第4页开始遵循上述应用手册中提到的保护。

    系统中需要0至10V 电压的开关连接了什么?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Adam:

    感谢您的回复,我看不到随附的应用手册,您能否再次重新发送。

    产品是交流逆变器,0 ~10V 是交流逆变器用于  传输 控制信号的模拟输出/输入的非常常用的信号范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

     这是应用手册 《高压模拟多路复用器系统级保护》的链接。

    谢谢、

    Adam