This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3126:施加大于 VCC 的 xOE 引脚

Guru**** 2864450 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3126, SN74CB3Q3125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/691305/sn74cbtlv3126-apply-xoe-pin-more-than-vcc

器件型号:SN74CBTLV3126
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3125

大家好、

xOE 引脚是否可以超过 VCC?
例如、当 VCC=2.5V 时应用3.3V。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-San、

    我看到数据表中没有规定 VIH 规格最大值。 安全答案是 VIH max = Vcc、但我需要检查您是否可以超过数字控制引脚上的 Vcc。

    为什么控制引脚上的电压电平大于系统中的电源电压?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam - San、

    感谢您的友好支持。
    我的客户提出了   一个简单的问题、即当 VCC=2.5V 时、他是否应该放置电平转换器

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔  
     
    我们的设计团队已确认 SN74CBTLV3126的 VIH 最大值为 Vcc。   

    您是否了解过支持您的情况的其他器件、如 SN74CB3Q3125?  

     
     
    为什么控制引脚上的电压电平大于系统中的电源电压? 什么连接到器件的任一侧?

    谢谢、
    Adam