This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:同时使用2个多路复用器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/692171/cd74hc4067-using-2-mux-together

器件型号:CD74HC4067

您好!

下图显示了 CD74HC4067的真值表。

当 E=1时、所选通道为无、这意味着输出是开路吗?
我们需要板上的其他多路复用器、能否将两个多路复用器的输出连接在一起并使用 EN 选择它们?

非常感谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    当/E = 1或逻辑高电平时、信号开关在漏极和源极之间创建一条高阻抗路径。  这些是固态 FET 开关、因此没有机械开关等真正的开路。

    当 E = Vcc 时、您可以在数据表中看到 Hi-Z 规格。

    是的、您可以连接开关的 I/O 引脚、并使用 使能功能在它们之间切换、因为"off"开关将为高阻态

    您需要32:1交换机的连接是什么?

    谢谢、

    Adam