This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:74HC4051的串扰

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CD54HCT4051, CD74HC4051, MUX508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/690732/cd74hc4051-the-crosstalk-of-74hc4051

器件型号:CD74HC4051
主题中讨论的其他部件:CD54HCT4051MUX508

我被要求确定 TI cd54hct4051是否 可用作 Onsemi mc74hc4051adtr2g 或 mc74hc4051adtg 的替代产品。 订购信息已从最新数据表中删除、但在 http://www.mouser.com/ds/2/405/schs122j-127271.pdf 上、cd54后缀表示 CERDIP、Onsemi 器件是 TSSOP 塑料外壳、因此这似乎是一个拼写错误。 HC 表示工作控制电压2-6V、而 HCT 为4.5-5.5V。 这个主题是指串扰问题。 当我比较数据表时、我注意到 Onsemi 器件指定了在定义的测试条件下任何两个开关之间的串扰、但指出该测试不适用于 HC4051A。 TI 数据表未指定串扰。 我还注意到 Onsemi 器件列出了100欧姆的最大导通电阻、而 TI 器件为130欧姆、与 Onsemi (200nA)相比、TI 器件上的漏电流更高(400nA)。 之前的串扰线程是否已解析为使发起人满意? 对于这些参数、TI 是否有与我列出的 Onsemi 器件相当的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、

    要为您的系统找到最佳器件、您是否能够描述您在系统中需要使用开关做什么?  

    一个快速的方法 是使用 TI.com 交叉参考搜索工具来检查与竞争对手匹配的 TI 器件。

    TI 器件 CD74HC4051PWR 和 ONSEMI 器件 MC74HC4051ADTR2G 具有相同的功能单通道8:1开关、相同的引脚排列和相同的 TSSOP 封装。  

    一个半器件是 HC 版本、因此其电源为2-6V、而 HCT TI 器件为4.5-5.5V。  要与 HC 版本相当、您需要使用 CD74HC4051。   

    我不确定您对存在串扰问题的线程所引用的内容。  您是否能够提供您所询问的主题的链接?  

    CD74HCXXXX 系列器件的一些串扰信息在下面的应用手册中提供。  

    TI 拥有一款全新的 MUX508器件、可为8:1开关提供出色的性能。   

    谢谢、  

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    该开关用于心脏监护仪的模拟前端、以选择 连接到 ADC 的信号。  

    下面是一个链接、可链接到电路中曾试用 cd74hc4051并经历高噪声级别的用户先前提供的 TI 主题。

    e2e.ti.com/.../2297000

    您提供的数据似乎与 Onsemi 器件相当、但这种类型的开关的最大问题是在状态变化期间切换信号对地短路。

    请注意、这并不意味着在进行设计之前中断一定会解决问题、因为信号不会同时短接至输入。

    这是一种传统设计、因此不能选择切换到多路复用器508、它具有不同的引脚、而且价格要高得多。

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin、

    感谢您提供帖子参考。 由于我们的器件或系统中的其他器件、我们不知道是否存在高噪声水平或噪声高、因为没有任何后续信息。

    我不熟悉信号开关在改变状态时短路接地的情况。 您是否有系统的原理图? 当开关变为高阻抗状态时、总线上是否有东西可以将总线下拉至接地?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是类似器件(74hc4053)的局部电路 和信号图、这里是另一位工程师在之前查看过此电子邮件但不再可用的电子邮件摘录。 请注意、模拟输入上有串联电阻器、因此我看不出外部电路如何处理该图。

    我想知道您是否了解这些 FET 开关的所有子特性。 我不确定74HC4000系列与原始 RCA 4000系列之间有多相似。 但请参阅 Hor and Hill,第148页(第2页) “一个相关的不良习惯是某些开关(例如4066)在状态变化期间会暂时将输入短接至接地。” 请注意、在示波器照片中、尖峰向下(接地)、但在交替转换中没有相应的向上尖峰。

    你是否曾研究过这些坏男孩的精神? 最初的4016是一款更好的模拟开关。 4066对其进行了改进、使其成为更好的数字开关、更低的导通电阻、双缓冲开关的输入(与4000A 系列相比、所有"4000B"系列都增加了双缓冲)。 现在、为了在整个电压范围内产生平滑的导通电阻、N 和 P FET 开关的基板不会返回到电源。 它们是浮动的、具有用于驱动基板的非常复杂的电路。 我试图弄清楚它一次,在完全理解之前放弃了这个项目。 因此、在某些情况  下、可以将二极管从 FET 的漏极或源极正向偏置到其基板、从而创建从 I 或 O 端子到其他电位的低阻抗路径。 因此、这些开关在打开和关闭时工作良好、但转换是有问题的。

    也许74HC4000系列具有其祖先的特征、在这种类型的模拟应用中、您基本上依赖于非规格特征。 因此、一个品牌的交换机可能比另一个品牌更好。 Maxim 可以更好地工作。