This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159:音频开关的模拟开关用例

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/690987/ts5a3159-analog-switches-use-case-on-audio-switching

器件型号:TS5A3159

您好!

我有一个使用 TS5A3159DBVR 在 两个不同源之间实现音频信号切换的应用。 其中一个 FET 通道、我有不同的音频源连接到 NC 和 NO 引脚、分别通过 IN 引脚进行源选择。 在一般情况下、当其中一个引脚接合时、我会看到另一个引脚处于"打开"状态、我已通过 DMM 对此进行了验证。

但是、当系统开启15分钟或更长时间时、我开始注意到音频源中的泄漏/回声。 在该阶段、当输出引脚本应处于"开路"状态时、我能够捕获衰减阻抗读数。 是否存在任何可能触发 NC 和 NO 表现出此类行为的特定情况? 谢谢。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    当您看到随着时间的推移、这种衰减阻抗读数会关闭器件并重新启动、从而使其恢复?  您是否认为器件会随时间的推移而损坏?

    音频信号是交流耦合的吗?  TS5A3159器件不接受负电压信号、可能是负音频信号导致泄漏。

    TS5A2236X 器件专为具有负电压信号的音频应用而设计。

    好的、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    是的、我只能看到当系统开启超过15分钟时出现衰减、并且恢复或重新启动有助于恢复。 我可能需要再次与客户交谈、以查看是否可以在使用此器件的其他产品上复制类似的错误。

    是的、音频信号是交流耦合的、感谢您提供这种输入!

    此致、
    Leo