This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:TMUX136 <>HD3SS3411

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/690980/tmux136-tmux136-hd3ss3411

器件型号:TMUX136
主题中讨论的其他器件:HD3SS3411

您好!

我想切换串行差分1G 以太网 SGMII 信号。

我看到2个候选器件:TMUX136和 HD3SS3411

有没有建议使用哪一个?

Thx、

Rudi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rudi、

    两个器件都是>6GHz 的器件、将覆盖1G 以太网信号。 HD3SS3411具有更好的信号完整性性能、但功耗更高。 TMUX136的性能稍低、但功耗更低、封装更小。

    TMUX136的特性将确保 I/O 路径即使在 Vcc = 0V 时也保持高阻抗。

    您正在构建哪种类型的产品? 尺寸或功耗是否有价值、性能是否有价值?

    谢谢、
    Adam