Other Parts Discussed in Thread: TS3A4751, SN74CBTLV3125
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3125
大家好、
由于 TS3A4751是一个常开开关、因此说 VCC=0V 时 、NO1-4 将从 COM1-4断开(Hi-Z)是否有效?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TS3A4751, SN74CBTLV3125
大家好、
由于 TS3A4751是一个常开开关、因此说 VCC=0V 时 、NO1-4 将从 COM1-4断开(Hi-Z)是否有效?
谢谢你。
执行、
这里是开关和多路复用器常见问题解答页面中的一段摘录、其中"常开"并不意味着固态开关的任何含义。
当 Vcc = 0V 时、TS3A4751器件未定义、因此说当 VCC= 0V 时、NO1-4将从 COM1-4断开(Hi-Z)是无效的。
当 Vcc = 0V 时、您在系统中需要高阻态的连接是什么?
当 Vcc=0V 时、有一些部件定义了高阻态、您可以在 TI.com 开关选择工具上筛选断电保护功能。 通过搜索具有此功能的4通道1:1开关、可获得通常用于 SPI 和 JTAG 信号隔离的 SN74CBTLV3125。
谢谢、
Adam
Richard、
1) 1)事件如果控制信号为0V、则未将 TS3A4751定义为高阻态(如果 Vcc = 0V)。 当 Vcc = 0V 且 COM 或 NO 引脚上的电压可能会通过 ESD 保护二极管为器件反向供电、并意外偏置 FET 的栅极。 如需更多信息、请参阅此 e2e 文章。
2) 2) 无法保证 TS3A4751能够在 Vcc = 0V 时隔离 I/O 路径。 具有这种保证的器件将具有数据表中规定的断电保护/ioff/部分断电功能、包括 Vcc = 0V 时的泄漏规格。
3) 3)我不确定我是否理解此问题。 TS3A4751中的关断泄漏规格是在 Vcc 加电且控制逻辑引脚设置为关断 FET 时测得的。 这种关断泄漏将展示该器件如何在控制逻辑设置下隔离信号路径、从而关闭开关。 导通状态泄漏是指 Vcc 加电并且控制逻辑被设定为打开 FET 并且有一条从 COM 到 NO 的低阻抗路径 该泄漏电流用于测量从输入到输出的电流不是多少。
如上所述 、SN74CBTLV3125 将能够在 Vcc = 0V 的情况下隔离信号路径。 您要隔离哪些信号?为什么需要隔离这些信号并切断开关的电源?
谢谢、
Adam