This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646:2:1 MIPI 开关解决方案

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/690012/ts5mp646-2-1-mipi-switch-solution

器件型号:TS5MP646
主题中讨论的其他器件: TS3DV642

大家好、

我的客户希望使用 TS5MP646作为2:1 MIPI 开关。 但是、焊盘 太近、无法放置迹线、它们必须使用埋入式盲孔。 成本对他们来说太高了。  那么、我想检查一下是否还有其他采用其他封装的2:1 MIPI 开关解决方案?

要求是:

1、4通道 mipi CSI 信号

小于1.5Gbps/通道

谢谢、

Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cera、

    我们目前没有采用不同封装的 TS5MPXXX 器件。 还有其他采用引线式或 QFN 封装的高速2:1信号开关。

    如果您正在寻找1.5Gbps/通道、我建议您使用带宽为2.25GHz 的交换机。 TS3DV642器件的带宽大于2.25GHz、采用 QFN 封装。

    谢谢、
    Adam