This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22362:缺少 YZP 封装外形

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364, TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/688448/ts5a22362-missing-yzp-package-outline

器件型号:TS5A22362
主题中讨论的其他器件:TS5A22364

您好!

我的客户也迫切需要找到 YZP 的封装尺寸、但很遗憾、网络信息尚未得到修复。

此外  、之前的 E2E 中提到的相关链接   甚至已失效 、因此您能不能尽快重新附加封装信息?

感谢您的支持。

此致、

Daisuke Kawasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawasaki-San、您好!

    这是链接  - http://www.ti.com/lit/ml/mxbg069i/mxbg069i.pdf

    如果您需要更多信息、请告知我们。

    -Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ravi-San! 是的、我要向这个文档指出、但是它仍然缺少确切的痴呆、包括容差、尤其是 D 和 E
    请仔细检查文档吗?
    此致、
    Daisuke Kawasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    川崎-圣
    TS5A22364数据表(第25页) www.ti.com/.../ts5a22364.pdf 提供了有关 D 和 E 的最小/最大信息。您可以检查一下、并告诉我您是否在寻找?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ravi-San,就是这样! 谢谢你。 我建议最好修正封装文件。
    我们的封装站点仍然引用先前缺少的 D&E 信息。

    此致、
    Daisuke Kawasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi-San:

    您提供的链接适用于 TS5A22364、对吧?

     由于客户参考的是 TS5A22362、因此请将包含 D&E 在内的 YZP 大小的相同页面复制到 TS5A22362数据表。

    目前、受管人将使用22364数据表进行原理图处理。

    谢谢、此致、

    Daisuke Kawasaki