This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3257:这个部件适合+3.3V 至+5V 电平转换

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/688696/sn74cbt3257-is-this-part-suitable-for-3-3v-to-5v-level-translating

器件型号:SN74CBT3257
主题中讨论的其他器件:SN74CB3T3257

我想知道这款器件是否适合电平转换。  具体而言、我在多路复用器的一侧有一条3.3V I2C 总线、在多路复用器的另一侧有两条+5V I2C 总线。  在多路复用器另一侧的+5V 总线通过+3.3V 电源轨时、我是否会遇到反向驱动问题? 3.3V 侧不能耐受5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John、SN74CB3T3257支持电平转换为3.3V。 (数据表中的图4显示了输入为5V、Vcc=3.3V 时的情况)。

    您能否分享这种技术用于何种类型的系统/应用、I2C 信号的源/从器件是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  我知道我的应用有一个更好的部分。  我忽略了 CB3T 中的"3"而不是 CBT。  在我们的应用中、我们有一个 CPU 来驱动整个多板系统中的多个 I2C 总线、该系统上拉 至标准+5V 电平、但 CPU I/O 不能耐受+5V 电压。   多路复用器需要 防止 CPU I/O 反向驱动超过其电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您分享使用案例详细信息。 如果您需要有关该器件的任何其他帮助、请告知我们。