This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:无法检测密钥

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/688459/ts3a227e-couldn-t-detect-keys

器件型号:TS3A227E

您好!

我们现在使用 TS3A227E 作为蓝牙接收器、通过 IIC 读取寄存器数据。 有几个问题 我希望你们能帮我。

1、耳机的电流极性检测存在一些问题、4极耳机将被识别为3极耳机;

2、耳机按键无法识别、通过 IIC 读取0x02寄存器、寄存器的值仍然为0。

我想让 TS3A227E 需要主机 来初始化它吗?

此致、
弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    我们的一位应用工程师将很快与您联系。 您描述的两个问题是间歇性的还是持续发生的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    它始终如一地发生!

    接通电源并插入耳机后、通过 IIC 读取寄存器的值、发现耳机的极性为3极、耳机按键无效(0x02寄存器的值不变)。

    在开机之前插入耳机,然后通过 IIC 读取寄存器的值,可以正确检测到4极耳机,但无法识别耳机的按键。

    我已经阅读了数据表,它说耳机的极性是自动检测到的。

    软件是否会影响极性检测和按键?

    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您能否测量您在测试中使用的耳机的电阻:

    • TIP 引脚至 RING2
    • 尖端销到套筒

    此外、您能否提供按键按压波形?  您应该能够监控麦克风线路、并在按下按键时看到压降。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andrew:

    我在各种情况下测试了两个引脚之间的电压。

    电阻(Ω) 无电源(无插件) 具有电源(无插件) 关闭电源(有插件) 开机(插入) 开机(卸下然后插入)
    • TIP 引脚至 RING2
    10k 144. 24 10. 111.
    • 尖端销到套筒
    10k 144. 124. 6.1K 111.

    这是对的吗?

     此致!

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    如果我正确理解上面的图表、耳机的电阻会根据耳机的功率以及是否插入而变化。 是这样吗?

    根据上面的图表、只有在加电(有插入)情况下才会检测到4极。

    此致、
    Andrew