This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 决定了我在模拟开关输入之间切换的速度

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/688389/what-determines-how-fast-i-can-switch-between-analog-switch-inputs

你(们)好

我使用的是另一家制造商提供的模拟开关。 它是2:1、具有125kHz 的输入信号、我尝试使用250kHz 的选择信号在两者之间切换。 但开关似乎无法以该频率进行开关、因为输出不是我所期望的。 那么、有人能否从一般意义上告诉我数据表中的哪个参数提供了该信息? 我只能看到输出从所选内容更改的时间。 这些处于 ns 范围内。 但我找不到任何能够提供输入之间切换速度信息的东西。 TI 是否有能够实现这一点的开关、因为我需要寻找新的解决方案。

谢谢

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    除了开关时间之外,由开关“导通电容(CON)”、导通电阻(RON)和外部负载(RLOAD, CLoad )形成的 RC 时间常数将决定开关的稳定时间。  

    高精度实验室视频(下面的链接)很好地概述了影响稳定时间行为的因素。  

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-basics-analogue-multiplexers-1-0

    对于器件建议、您能否分享您的系统级要求(电源电压、信号类型、通过开关的电流等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这两个输入是从运算放大器缓冲器输出的125kHz 信号。 多路复用器的输出被馈送到另一个运算放大器缓冲器。 选择信号以250kHz 的频率切换。 多路复用器电源为5V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jon。 您当前使用的开关的 Ron/Con /电荷注入(QC)规格是什么?