This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:SN74CBTLV3257在信号路径上是否有缓冲器?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/687410/sn74cbtlv3257-does-sn74cbtlv3257-have-a-buffer-on-the-signal-path

器件型号:SN74CBTLV3257

根据 DS 的原理图、它仅显示它是 FET 开关、因此我假设该 IC 中没有缓冲器?

由于我首先需要一个缓冲器来增强信号,然后使用多路复用器选择通道1或通道2,因此 IC 内部是否有任何多路复用器与缓冲器组合?

客户目前拥有的分立式缓冲器和多路复用器解决方案是 MC74LCX157和 SN74CBTLV3257。 是否有将两个 IC 合并为一个的建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo、

    SN74CBTLV3257是一款无源 FET 开关、器件信号路径上没有缓冲器。 我已联系逻辑产品团队、了解他们是否有适合您需求的器件。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、
    令人感兴趣的是,MC74LCX157在3257之前使用--这意味着使用的多路复用甚至是另一个级别,因为'157是一个2:1数字多路复用器。

    您能告诉我们有关该应用的更多信息吗? 他们到底要做什么?

    方框图和/或原理图会有所帮助。 此外、如果他们发现信号完整性问题、示波器截图也很有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Leo、
    我现在把这个标记为“已解决”--如果你有任何进一步的信息,只需回复它,它就会重新打开并自动与我联系。