This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4052:查找4:1多路复用器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT4052, TS3A5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/687955/cd74hct4052-finding-a-4-1-mux

器件型号:CD74HCT4052
主题中讨论的其他器件: TS3A5018

您好!

我正在寻找一个4:1多路复用器、因为我发现的大多数3:1的 S[1:0]= 2'B00 =关闭、我需要该状态才能工作。 CD74HCT4052可在低至4.5V 的电压下工作、但我的运行电压为3.3V。 有什么建议吗?

谢谢、

锡比  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锡比、

    我使用 TI.com 开关选择工具 、针对4:1开关和 VDD 最小值<3.3V 进行了滤波、并返回10个选项。  您对 TS3A5018有什么看法?  您尝试3:1多路复用的信号是什么?  交换机连接到什么?

    谢谢、

    Adam