This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HC-SI 1:2多路复用器

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/687940/hc-si-1-2-mux

主题中讨论的其他器件:TS5MP645

TI 是否有 HC-SI (8位) 1:2 MUX 解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、

    网络控制器边带接口(NS-SI )看起来就像使用50 MHz 信号在服务器中的底板管理控制器(BMC)和网络接口控制器(NIC)之间进行通信。    由于其50MHz 信号 、您需要在 TI.com 搜索工具上搜索8通道、2:1、>150MHz 器件。  我建议使用常用 的 TS5L501E 或新的 TS5MP645器件。  

    谢谢、

    Adam