This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX506:相邻通道之间的串扰

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MUX506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/686175/mux506-crosstalk-between-adjacent-channels

器件型号:MUX506

你好!

我将使用 MUX506从包含46个元件的光电二极管阵列中选择光电二极管、然后将其连接到互阻抗 放大器中。 由于互阻抗 放大器的同相输入为0V、因此从光电二极管、多路复用器的输入和输出一直到放大器、可以在整个网络中生成0V。 查看数据表、我了解串扰规格是多路复用器输入和输出电压的函数。 由于到处都是0V、串扰规格是否仍然相关?  

我的光电二极管的阴极为0V、其阳极直接连接到多路复用器输入。 多路复用器输出直接连接到放大器。  

我观察到、如果我的特定光电二极管上有一些信号、但选择多路复用器的输出来读取相邻光电二极管、我仍然可以从该光电二极管获取信号。 事实上、接下来的3-4个相邻光电二极管也是如此、随着与观察到的多路复用器输入的"距离"而减小。

这是正常的吗? 是否有办法将其最小化?

谢谢、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    光电二极管的输出是一个电流源、随后会通过互阻抗放大器生成电压以在系统中进行监控是否正确? 您是否在光伏模式下使用此光电二极管?

    您能进一步解释一下46元素矩阵的设置吗? 有关如何设置光电二极管阵列的图将非常有帮助、有助于更好地了解您的设置、从而确保我们位于同一页。 获得此图后、我们可以更好地了解3-4个相邻光电二极管如何影响信号链。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah、

    感谢您的友好回复、我非常感谢。 您是对的、我将在光伏模式下使用。

    我在下面附上了原理图。 这是一个由46个光电二极管组成的阵列。 我的板上有两个输出。 目标是解决任何通道上的任何光电二极管问题、因此您会看到每个 PD 连接到两个多路复用器输入。 Channel1_PRE 以跨阻配置连接到运算放大器(非反相至0V、反相至100K 反馈)。

    我运行了额外的测试、并发现当我选择通道 A (U6、多路复用器输入 S16)上的 PD1和相邻元件、比如通道 B (U7、多路复用器输入 S15)上的 PD2时、会出现此问题。 通道 A 和 B 使用差分多路复用器具有各自的独立路径、但即使在通道 B 上选择 PD2、同时 PD1在通道 A 上、这也是它们之间的一种"虚假连接"、因为我检测到通道 A 的输出电压变化(在跨阻之后) 当我在通道 B...上选择 PD2、3和4时、 我很确定这与光信号无关、因为此时所有二极管都接收到相同的光信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:在执行测试时,我的光电二极管阵列似乎完全饱和。 这最终与多路复用器本身无关。  

    如果我没有使 DE 二极管饱和、我就没有这种效果。

    感谢你的帮助。
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Simon!

    很高兴听到您找到问题的根本原因!

    如果您有任何其他问题、请告诉我!