This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159:当 V+断电时、保持 COM 与 NC 之间的低电阻?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/686745/ts5a3159-keep-low-resistance-between-com-with-nc-when-v-powered-off

器件型号:TS5A3159

尊敬的 TI 专家:

我的客户在 BT 耳机项目中需要一个模拟开关、 当电池不能通电时、AUido sigal 需要将 COM 传递到 NC、因此即使在 V+=0V 时、此要求也可能需要在 COM 和 NC 之间保持低电阻。 TS5A3159是否可以这样做? 如果不是、是否有其他建议用于此功能? 非常感谢。 许多电池供电的耳机都需要这种功能、例如 BT 耳机、ANC 耳机等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    否、TS5A3159器件的 COM 和 NC 连接未在 V+= 0V 的条件下定义、因此您无法保证信号路径的高阻抗或低阻抗。  

    TS53159A 具有反向电源保护特性、当 V+= 0V 时、将连接 COM 到 NC 定义为 HI-Z

    开关和多路复用器常见问题页面指出、TI 目前没有耗尽型 FET 开关、这将保证 V+= 0V 时具有低阻抗路径。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    明白了。 非常感谢您的支持。