This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:最大选择输入开关频率

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, TXS0102, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/686724/sn74lvc1g3157-maximum-select-input-switching-frequency

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件: TXS0102SN74LVC1G17

我们的应用需要一个能够"清除"噪声数字信号的芯片。 换言之、我们正在寻找一个芯片、该芯片将分别根据输入 CMOS 信号的逻辑低电平和逻辑高电平产生0V 或1.8V 的固定电压。 该信号由40MHz 源计时。

 SN74LVC1G3157似乎满足了我们的需求(B1 -> 0V、B2 -> 1.8V、S -> 40MHz 数字信号)、但我们不确定选择输入是否可以处理我们应用所需的频率。 SN74LVC1G3157 S 输入端口的最大工作开关频率是多少?

或者、我们可以使用不同的小尺寸逻辑芯片吗?

谢谢

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    SN74LVC1G3157是一款无源 FET 开关、只需将信号从漏极传递到源极即可、无需进行任何更改。  如果您在该开关的输入端放置一个噪声信号、则输出端将产生噪声。  垃圾里的垃圾  

    这是一种使用2:1信号开关清除信号并将0V 和1.8V 直流电压以及噪声时钟置于开关选择逻辑的创造性方法。  理论上、这会清除开关公共引脚上的时钟信号。  遗憾的是、信号开关控制逻辑信号不能用于处理 MHz 范围内的频率。  

    我建议查看电平转换器产品、例如 TXS0102或时钟缓冲器。  我已通知这些团队、看看他们是否有解决方案。

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    我建议查看诸如 SN74LVC1G17的施密特触发缓冲器。 这些器件增加了输入迟滞、以处理噪声信号并产生干净的输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam & Emrys、

    感谢您的回复。 刚刚查看了 SN74LVC1G17的数据表;它似乎非常适合我们的应用。

    感谢您的帮助、
    弗兰克