This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3253:该器件未来5年的使用寿命?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/686270/sn74cb3q3253-life-of-this-device-for-the-next-5-years

器件型号:SN74CB3Q3253
主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV1G125

您好!

您的团队能否告诉我以下器件在未来5年内是否适合用于未来设计?

SN74CB3Q3253PWR

SN74CBTLV3275

SN74CBTLV1G125

如果没有、您能否为上述器件提供建议?

谢谢、

Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louie:

    我将检查这些器件型号以了解任何相关信息。 作为一般规则、我随附了 TI 的停产(EOL)政策、其中规定 TI 努力避免出于便利目的而淘汰器件。 链接在此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Louie:

    这些零件有多个客户、因此没有计划成为 EOLD。

    如果您需要任何其他帮助、请告诉我!