This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:是否可以在电压信号和温度传感器信号之间进行切换

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/686049/cd4052b-is-it-okay-to-switch-between-voltage-signal-and-temp-sensor-signal

器件型号:CD4052B

您好!

我的客户希望在降压转换器中使用 CD4052B。

降压转换器基于 F28034、开关频率为50k。 它们需要通过 F28034的一个 AD 输入对降压输出电压和温度信号进行采样并实现控制、这两个信号由 CD4052B 进行切换。  

在本例中可以使用 CD4052B 吗? 在这种情况下是否应特别注意?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    您提到您的客户希望使用一个 AD 输入进行采样。 CD4052B 是一款4:1 (双通道)器件。 这意味着该器件具有两组4:1多路复用器。 由于您的客户有一个 AD 引脚、因此可能有一个更适合其应用的器件。 您的客户对 CD4052B 与2:1、单通道器件有何理由?

    使用我们的其中一款器件时、只要您在前面提到的输入电压和带宽的建议工作条件下运行、就不会出现任何问题。