This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1101:ISD 的最大电流

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1101, TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1187085/tmux1101-maxium-current-of-isd

器件型号:TMUX1101
主题中讨论的其他器件: TPS22919

大家好、

我有一个有关 TMUX1101工作电流经过 S 和 D 的问题、数据表中标有 S 和 D 的绝对最大额定值为 –30和30mA。 但未看到 ISD 的最大安全工作电流、  

还有其他替代器件是否具有高开关电流、这要归功于我们的提前努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是相同的值、±30mA。

    该器件专为信号而设计、不是为高负载而设计。 如果您想要切换高电流、您可能需要负载开关(例如 TPS22919)或高侧开关。 电压、电流和频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    在这种情况下、Clemens 是正确的- ISD 的绝对最大值是相同的、如果您想要切换更高的电流、那么负载开关将是理想选择。 您是否希望应用/处理特定的电流范围? 这可以帮助我缩小更具体的部分、以便我提供一些建议。  

    谢谢!

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Alex、

    非常感谢大家的评论、我计划使用模拟来释放积分器。 VCC 为5V、Vin 为方波(VL=0V、VH=0~4V)。 开关响应时间需要小于1uS。

    如果 TMUX1101 开关电流限制为30mA、则应该正常、如(5V/200 Ω =25mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    听起来不错! 如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢!

    Alex