This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:可以确认、即使 VCC = 0V、也可以对 NC、NO 或 COM 施加1.8V 电压。

Guru**** 2590160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1188100/ts5a23159-can-you-please-confirm-that-it-is-okay-to-apply-1-8v-to-nc-no-or-com-even-when-vcc-0v

器件型号:TS5A23159

E2E、  

我 正在查看 TS5A23159RSER 开关、对其关断隔离有疑问。 您能否确认、即使 VCC = 0V、也可以将1.8V 应用到 NC、NO 或 COM? 在这种情况下、最坏的泄漏看起来是20uA、但我要确认、在绝对最大额定值部分、其中显示 V_NC/V_NO/V_COM MAX 为 VCC+0.5V、这并不意味着当 VCC=0V 时、我无法在这些引脚上施加电压。 您能帮助确认此处的理解是否正确吗?

谢谢、

Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    当电源 Vcc = 0V 时、VI/O 引脚(COM、NC、NO)可承受0V 至5.5V 的电压。  绝对最大 值条件适用于 Vcc 不等于0V 的情况。  

    电气特性表中的 INC (PWROFF)、INO (PWROFF)和 ICOM (PWROFF)参数规格指定了在这种情况下开关将泄漏的最大电流、而在25°C 时、这些数值在+/-1uA 和在全工作温度下+/-20uA 之间。

    希望这能解答您的问题。

    谢谢、

    此致、