This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:SN3257-Q1能否用作 CAN 信号的开关?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1187522/sn3257-q1-can-sn3257-q1-be-used-as-a-switch-for-can-signals

器件型号:SN3257-Q1

您好,团队

SN3257-Q1是否可用作 CAN 信号的开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    今天是 TI 假日、因此请给团队额外的一天来回复此主题。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    如果任何输入端的电压不超过5V (由5V 电源供电)、则 SN3257-Q1可用作 CAN 信号的开关。 请注意、该器件通过一个通道的电流限制为+/-25mA、因此如果这些因素符合您的应用需求、您就不会有任何问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢!

    Alex