This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX509:有关 MUX509未使用引脚的问题

Guru**** 2382320 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX509, ADS125H02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1185355/mux509-question-about-mux509-unused-pin

器件型号:MUX509
主题中讨论的其他器件: ADS125H02

大家好、

我检查了有关未使用引脚的视频、只是想知道如果 MUX509模拟输入悬空、那么我们将在软件中读取随机数、因为模拟输入的状态不是固定的[没有集成的 PU/PD 电阻器]。 我是否理解正确? 如果我错了,请改正,谢谢。

此致

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这听起来就像是您暗示您希望多路复用器驱动信号。 显然、这是一个模拟多路复用器、而不是数字多路复用器。 其中、数字多路复用器可以重新驱动信号模拟多路复用器只提供从一个输入到另一个输入的无源路径。 因此、模拟 I/O 将悬空或被拉至无源路径上的任何位置-在输入上看到的任何内容(例如、S1在 MUX509中)将在另一个上看到(D 例如、在 MUX509中) 只要 CONTROL 引脚逻辑与真值表中的相关通道相对应:

    当控制引脚(A0、A1、EN)高于或低于数据表中注明的逻辑阈值时、定义1和0。



    当控制引脚(A0、A1、EN)介于这些 VIH 和 VIL 值之间时、状态为未知、因此我们知道某些通道已开启。 这就是为什么必须将 控制引脚 偏置为高于或低于 VIH/VIL 的高电压或低电压的原因。

    对于实际的模拟 I/O (S1-S8和 D)、它们可以在较低的速度下保持悬空。 在较高的频率下、建议接地。 这是因为当一个通道未被选择或未使用时、它将有效地悬空并用作天线、从使用的通道上的较高频率信号中拾取噪声和串扰。 通常的做法是通过50欧姆电阻将这些电阻重定向到接地(假设电路板的阻抗匹配为50欧姆、以减少反射)。

    请告诉我这是否回答了您的问题、或者您是否需要澄清其他问题。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢详细的解释!

    我看到您说过模拟 I/O 可以保持浮动、只是想知道 I/O 是否浮动(无论高频/低频)、当我尝试读取 ADC 时、ADC 应该读取随机数、对吧?

    我之所以提出这一问题、是因为我正在阅读此参考设计、它将 MUX509和 ADS125H02组合用于多通道应用。 我在电路板上进行了测试、并查看了模拟 I/O 是否浮动、我可以在软件上读取不同的值。 我想请你就这一情况发表意见,看看这一情况是否正常。

    参考设计网站:  

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa386/sbaa386.pdf?ts=1673874680686&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    正确的做法是、当 I/O 引脚悬空时、您将根据系统和环境的噪声测量 ADC 的随机数。 如果您希望避免这种情况、我建议在 I/O 引脚上使用弱下拉电 阻、以便它们始终连接到某些已知电压、如接地。  

    谢谢、

    斯蒂芬