This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3383:A1-B2路径上的数据损坏

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/673679/sn74cbtlv3383-data-corruption-on-a1-b2-path

器件型号:SN74CBTLV3383

您好!

请参阅以下原理图摘录以供参考。

当 A1连接到 B2且 A2连接到 B1时、A1-B2路径上会发生数据损坏。

  • 简单的猝发读取将产生错误的位、但在重新读取正确时可以恢复
  • 问题表现为无法启动(无法读取 BIOS)或无法更新(无法正确编程 BIOS)
  • 正在使用器件访问闪存
  • 似乎没有任何温度相关性(问题发生在25°C 时)。
  • PCH 和 BMC 都是主器件、都在"A"侧
    • BMC 访问的额定频率为20MHz,有时高达25MHz
    • PCH 访问额定频率为30MHz、有时高达40MHz
  • VIL/VIH 问题似乎不是故障的可能原因。
    • 使用了两个 SPI 闪存供应商、这两个供应商都应具有相同的 VIH/VIL

到目前为止已测试了两个实验:

  1. 当在 A2-B1路径上停止数据传输时、问题就会消失。 这种可靠的方法可以防止故障发生
将/be 上的221 Ω 下拉电阻器更改为0 Ω 似乎可以解决该问题
  1. 它们将切换回221欧姆、以查看问题是否再次出现
  • 注意:有一个报告的案例、在他们只是尝试探测线路后、"问题自行解决"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后一段的格式问题:

    到目前为止已测试了两个实验:

    1.在 A2-B1路径上停止数据传输时,问题就会消失。 这可以可靠地阻止故障
    2.将221 Ω 下拉电阻器更改为0 Ω/be 似乎可以解决问题
    答:它们将切换回221欧姆、以查看问题是否再次出现
    B.注意:有一个报告的案例称、"问题自行解决"、因为他们只是尝试探测线路
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cassidy、   

    此器件具有200MHz 的带宽、因此您不应看到40MHz 信号的衰减过多、因此我同意这可能不是到闪存的信号路径上的 VIH/VIL 问题。

    对于 Vcc = 3.3V 的器件、OE 引脚上的 VIH 和 VIL 分别为2V 和0.8V。

    在迄今测试的实验中:

    1.停止数据传输会导致问题消失?   您是否认为存在串扰问题?  在发生故障和未发生故障的情况下、您是否有 A1、B1、A2和 B2上的数据示波器图?  您还可以尝试从电路板上移除 IC 并短接信号路径、以查看问题是否消失。  这将有助于确定串扰是通过 IC 还是通过电路板。

    2.您有一个非常强的下拉电阻器,您可以将其更改为更强的下拉电阻器,通过0欧姆电阻将其拉至接地 ,这将始终启用开关。  我觉得奇怪    的是、将这个下拉电阻器改变220欧姆可以解决这个问题。   这有多重复?   您是否有一个示波器屏幕截图、了解这两种情况下该节点上的电压是多少?  

    a) 看到多少个电路板出现了此故障特征?  

    b) 更换 IC 是否解决了此问题?    移除的器件是否会导致良好的电路板发生故障?

    谢谢、

    Adam   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确定/be 引脚对故障率没有影响。

    但是、我们知道 IC 中的串扰会在一定的范围内导致故障(如果我们用蓝线连接、我们不会出现故障)。  捕获故障发生的精确时刻很困难、我们捕获到故障的时间似乎闪存实际上在计时不正确的数据(但测试表明这很可能是因为写入操作期间发生了错误)。 在进一步测试后、我们看到一些电路板出现读取故障、而另一些电路板出现写入故障。 写入故障的发生频率比读取故障的发生频率要高得多。

    闪存 IC (连接到开关的 B 侧)具有非常强的驱动强度/快速上升沿、当同步多条线路上升沿时、它们会导致大量串扰。 通过0欧姆将开关的引脚3和4连接到 GND 已消除了到目前为止所有情况下的所有误差。 我们怀疑、将这些引脚连接到 GND 有助于减弱其系统中的一些串扰。 我们还建议增加通信线路上的串联电阻、以帮助减缓闪存的上升沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该补充:之前的闪存在另一个设计中被成功使用。 该闪存使用的是不同的(也较慢)过程。 目前正在努力确定闪存器件之间的实际差异以及这可能对开关和整体设计产生的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cassidy、

    很高兴您发现接地引脚3和4消除了错误。 我们建议您将未使用的引脚接地、而不是将其悬空、以获得最佳的信号完整性性能。

    谢谢、
    Adam