This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4066B:RS232和 RS485开关的原理图审阅

Guru**** 1818760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/676460/cd4066b-schematic-review-for-rs232-and-rs485-switching

器件型号:CD4066B

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们的应用是  

如果客户想要使用 RS232、SIO 会将引脚5和引脚13拉至高电平,CHA 和 CHB PASS

如果客户喜欢使用 RS485、SIO 会将 PIN6和 Pin12拉至高电平,CHC 和 CHD 通过

您能不能帮助检查我们的原理图是否正常。 谢谢!!

e2e.ti.com/.../COM.output_2D00_new.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    更新我们的应用说明
    因为 R232具有-/+6V 电压电平、所以我在 VSS 上具有-7.5V 电压电平。

    因此,如果低电平为0v,当我们连接-7.5V VSS 时,它们不会是-7.5V,对吧?

    谢谢!!

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    CD4066的 正确供电方式是 VDD 上为7.5V、VSS 上为-7.5。

    如果您的信号通过开关的电压为+/-6V、则如果您的电源轨大于+/-6V、您将获得更好的 Ron

    功能表有点奇怪、但它传达的是、当拉至 逻辑低电平以下时、控制引脚5、6、12和13 (ControlA/B/C/D)将信号路径置于高阻抗状态 ;当拉至高于 VIH 逻辑高电平时、将信号路径置于低阻抗状态。  

    如果客户想要使用 RS232、SIO 会将引脚5和引脚13拉至高电平,CHA 和 CHB PASS

    将引脚5和13拉至高电平将启用信号路径 SIGA 和 SIGB 路径、并将任何信号 从一侧传递到另一侧   

    如果客户喜欢使用 RS485、SIO 会将 PIN6和 Pin12拉至高电平,CHC 和 CHD 通过

    将引脚 6和 12拉至高电平将启用信号路径 SIGC 和 SIGD 路径、并将任何信号 从一侧传递到另一侧   

     

    如上所述、如果控制引脚看到0V (逻辑低电平)、则 SIG 路径将为高阻态、不会将任何信号从 SIGOUT/IN 传递到 SIGIN/OUT

    谢谢、

    Adam