This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A9411:轨到轨 SPDT

Guru**** 2560800 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A9411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/676563/ts5a9411-rail-to-rail-spdt

器件型号:TS5A9411

我们正在寻找类似于 TS5A9411DCKR 的(1:2) SPDT 模拟开关。

但这不是轨到轨类型。

因此,请帮助提供另一个解决方案。 谢谢。


以下是详细要求 :

      •  小尺寸
      • 低 IQ (<10uA)
      • Ron < 100欧姆(但器件间差异< 10欧姆)
      • 一个或两个封装中的三个可以节省空间。
      • 其中至少有一个需要(大约)轨到轨运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    数据表中是否有某些部分会导致开关处于轨到轨状态的混淆?

    在建议运行条件表6.3中、显示信号电压能够从0V 变为 VCC。

    鉴于您所提供的要求、TS5A9411似乎非常适合。

    我希望这对您有所帮助!