This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3257C:热性能规格

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/675104/sn74cbt3257c-thermal-spec

器件型号:SN74CBT3257C
主题中讨论的其他器件:SN74CBT3257

大家好、  

是否可以提供    SN74CBT3257CRGYR 的热数据(即 Tj、θja、θjc、PD)?

此致、  

Leroy Song  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户4760726、

    我已经向我们的热建模团队提交了一份请求、如果数据在2周内返回给您。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leroy、

    请参阅以下采用 RGY 封装的 SN74CBT3257的值。

    请参阅此帖子、了解如何计算这些低功耗无源开关的最高结温。

    请参阅此帖子、了解如何计算最大功耗。

    谢谢、

    Adam