This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 多路复用器

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/672661/usb-multiplexer

主题中讨论的其他器件:TUSB8041

我希望能够获取多个 USB 器件输入并仅输出1个 USB 器件。 我希望 PC 将1个 USB 输出视为一个器件、这样我们就不会在 PC 中对器件进行重新枚举、也不会丢失数据。

我是否可以获得要使用的 IC 解决方案的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    很抱歉、TI 没有适用于此应用的 IC 解决方案。 您可以使用 TUSB8041等 USB 集线器、但仍需要在每个连接上枚举下游器件。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何仅删除 USB 摄像机数据并将其放入缓冲器? 选择的缓冲器中的数据将被发送到输出 USB。 摄像头是 USB 2.0、因此我需要处理具有该速度的数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    遗憾的是、TI 没有支持此应用的器件。

    此致、
    JMMN