This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:温度漂移问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/674591/ts12a12511-temperature-drift-question

器件型号:TS12A12511

我的客户要求在 TS12A12511上提供温漂数据:

"我需要知道电阻是如何随温度变化的、以查看它是否足够稳定、足以支持我们的刻度中的模拟信号。"

他正在寻找开关的 dR/DC、 R 是电阻。 数据表具有随温度变化的最小/最大限制。 他只是在寻找阻抗温度梯度。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    我在3个温度-40、25和85摄氏度下获取了一些数据、可以粗略估算 dRon/dtemp。

    导通状态电阻
    VCC = 5.5V
    -40°C = 7.54欧姆
    25°C = 9.95欧姆
    85°C = 11.39欧姆

    VCC = 12V
    -40°C = 4.22欧姆
    25°C = 5.25欧姆
    85°C = 6.20欧姆

    您希望以何种规模运行? 这是否能让您了解您正在寻找的内容?

    谢谢、
    Adam