This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3257:SN74CB3T3257 3.3V 至5V 驱动器

Guru**** 2516370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/674382/sn74cb3t3257-sn74cb3t3257-3-3v-to-5v-drive

器件型号:SN74CB3T3257

我知道 CB3T 系列可以执行5V 至3.3V 电平转换器以及2:1多路复用器。

但是、当我们将3.3V 驱动至5V 时、我们是否只是在5V 侧添加上拉电阻?

B1 -3.3V 输入

B2 - 5V 输入

A - 5V 输出<=需要上拉?

谢谢、

Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khoi、

    我提供了一个链接、我们 的附注介绍了 CB3T 系列。 它提供了一个有关如何连接它进行转换的示例。  

    图35显示了使用电阻器从低电平转换为高电平的情况。  

    我希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、上拉是我看到的。
    但是、有一个二极管、我假设您的 CBT3 I/O 容差低于5.5V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该二极管可提供额外的系统保护。 是的、这有助于确保满足开关的5.5V I/O 容差。 但也可以保护 Vcc 电源轨、因为它很可能由通常不设计为灌电流的直流/直流转换器或 LDO 供电。 二极管可以阻止反向电流受到某些外部过压情况的影响。