This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:当 V+= 0V 或未供电时、IN 和 NEN 泄漏电流

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018, TS3A27518E, SN74CBT3257, TS3A44159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/674185/ts3a5018-in-and-nen-leakage-currents-when-v-0v-or-unpowered

器件型号:TS3A5018
主题中讨论的其他器件: TS3A27518ESN74CBT3257TS3A44159

您好、TI、

数据表指定了 I_NC (off)、I_NO (off)和 I_COM (off)。 是否可以确认相应的最大值 IN 和 NEN 引脚在无效 V+电源条件下的泄漏电流、请吗? 当 V+= 0V 时、IN 和 NEN 是否为高阻态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernhard、

    数据表中指定了 IN 和 EN 引脚的泄漏电流、如下所示。

    数字逻辑输入是缓冲反相型电路、因此它们将具有高阻抗。  如果和 EN 引脚上的电压低于0V、则会有一个保护二极管开始导通

    TS3A5018器件没有断电保护功能、因此您无法保证器件未通电时信号路径上的高阻抗。  您将需要一个类似的器件。

    您将此开关用于什么用途?  您对 SN74CBT3257或 TS3A27518E 有何看法?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    就泄漏电流而言、您的器件建议对于中的原始器件似乎没有改进。 由于 TS3A5018数据表指定了 I_NC (OFF)、I_NO (OFF)和 I_COM (OFF)、TS3A5018在 COM、NC 和 NO 引脚上具有断电保护功能、与上述语句形成对照。

    因此,请您更确切地回答。 您会说"数字逻辑输入是缓冲反相型电路、因此它们将具有高阻抗"。 当 V+= 0V 时也是如此吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernhard、

    您可以在 开关选择表中筛选4通道2:1开关、并对漏电流进行排序。  您对 TS3A44159有何看法?  

    数字逻辑输入是缓冲反相型电路、因此它们将具有高阻抗。  如果中的控制输入引脚和 EN 上的电压低于0V   、则会有一个保护二极管开始导通。对于 TS3A5018、这是事实、即 Vcc = 0V 时、数字逻辑输入将具有高阻抗。  

    谢谢、

    Adam