This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2.0多路复用

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30, HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/672494/usb2-0-muxing

主题中讨论的其他器件:TS3USB30HD3SS6126

您好、社区

对于 USB3.0 Type C 应用、我想在 DP 和 DM 差分对上使用多路复用器。 我可以 将 TS3USB30 IC 用于我的应用吗?

TS3USB30 IC 数据表中提到它在 MHL 端口和 USB 2.0端口之间切换。

因此、请帮助查找最适合我的应用的器件。

谢谢、此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS3USB30最多只能处理 USB 2.0高速数据、而不能处理 USB 3.0数据。 遗憾的是、我们没有用于 MHL 至 USB 3.0应用的多路复用器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、

    请查看 HD3SS6126器件、了解其是否满足您的需求。

    www.ti.com/.../HD3SS6126

    此致、
    JMMN