This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SFP-10G-SR

Guru**** 2892540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/673786/sfp-10g-sr

 

我不确定我是否在正确的地方提出正确的问题、但我确实需要一些建议。

此消息是关于 Cisco、HP 兼容 SFP 收发器模块的。 我一直想知道相容产品是否足够好,以及它们是否与原始制造商产品一样好。

当我是一个青少年时,我尝试了兼容的墨盒,但公平地说,我从未遇到任何问题。 如果他们不好,我就能把他们扔进去,因为这没什么关系。

在本次讨论中、我将尝试介绍一类产品、这些产品是网络世界中的核心组件之一、比墨盒更加严重。 这些产品称为收发器。

收发器模块支持所有交换和路由平台上的以太网、SONET/SDH 和光纤通道应用。 这些可插拔收发器为数据中心、园区、城域接入和环形网络以及存储区域的应用提供了方便且经济高效的解决方案。

 根据定义,您可以了解此产品是大型组织网络的重要组成部分。

 我担心使用这些兼容产品是否是个好主意? 因为它比购买兼容墨盒要严重得多。

我已经对这些兼容产品进行了一些研究、不知为何我能够找到一篇由 Gartner 发布的关于这些产品的有趣文章。 Gartner 的报告解释了这些兼容产品的使用效果不仅很好、而且购买这些兼容产品可以为我们节省高达50%的成本。

 

www.gartner.com/.../reprints

节省高达50%的成本对我来说是一个神奇的词、我开始研究这些项目的成本。 我已与一家名为 Megnet LTD 的公司接洽、销售这些兼容产品

起初,我通过访问他们的网站开始寻找价格  ,但不幸的是,他们没有显示价格,因此我不得不打电话来了解更多有关价格的信息。 在拿到价格后、我很明显可以节省高达50%的成本、但这是一个不错的收获、他们为我提供了这些收发器模块的终身更换保修。 终身保修对我来说是一个令人惊叹的因素、但它太好了、不能成立。

了解您对这些产品的看法将非常有趣、因为我希望在这些产品中投入大量资金、围绕该主题进行建设性讨论将有助于我们在购买这些兼容产品时做出决策。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tanveer、

    我们无法谈论产品和售后市场兼容性、因为您感兴趣的主题与将成为我们器件客户的公司有关。 TI 不生产 SFP 模块。 我们为客户和供应商开发 IC 和参考设计、以便在其系统中进行设计。

    请注意、此论坛用于解答与特定 IC 或电路板系统设计相关的工程问题。 如果您对成品投资的竞争分析感兴趣、并且没有任何与设计您的系统相关的工程问题、请考虑使用 E2E 以外的其他论坛进行讨论。

    您对收发器模块中使用的任何 TI IC 器件有疑问吗?

    Michael