This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159:TS5A3159:PI5A124TEX 1通道2:1开关的交叉参考

Guru**** 2892890 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/673385/ts5a3159-ts5a3159-cross-reference-for-pi5a124tex-1-channel-2-1-switch

器件型号:TS5A3159
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G3157

团队、

 我们是否有 PI5A124TEX 的直接替换(引脚排列/引脚间距、封装和功能等效)器件?

如果不是、我们的最佳选择是什么?

请告诉我

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bo345、

    我使用 TI.com 开关搜索工具 查找采用 SOT-23封装的单通道2:1开关。  返回的结果 满足您除 相同引脚之外的所有要求。  我筛选了标准、然后按价格排序。  我建议使用 DBV 封装中的低成本 SN74LVC1G3157作为最接近的匹配项。  

     

    谢谢、

    Adam