This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4872的传播延迟

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4872, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/670633/propagation-delay-of-opa4872

主题中讨论的其他器件:OPA4872TINA-TI

您好!

我需要"OPA4872MDREP"的传播延迟、但数据表中找不到。

您能帮我找到这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    OPA4872是一款模拟视频多路复用器、因此与传统多路复用器不同、它没有恒定的传播延迟。 配置了多个具有非恒定相位响应的放大器通道的器件、会根据信号频率导致不同的传播延迟。 如果发送单个频率、则可以计算传播延迟、否则您需要查看群延迟。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Freet、
    在本例中、OPA4872的输入为"STANAG 3350 B 类、625i、25Hz:定时对应于商用625i PAL"。 那么、我们现在可以计算传播延迟吗?
    此致、

    Zain UL Abideen
    硬件设计工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    基于 PAL 的信号通常在30-300 MHz VHF 范围或300-3000 MHz UHF 范围内运行。 如果不知道确切的频率、最简单的解决方案就是下载 OPA4872 TINA-TI 参考设计并在整个频率范围内仿真您的电路。 对于这种类型的放大器、您应该只能看到几纳秒的典型使用延迟。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Freet。 我已经以所需的频率进行了仿真并得到了我的答案。