This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159:处于关断状态的 NC 引脚上的 TS5A3159最大电压电平

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/672607/ts5a3159-ts5a3159-max-voltage-level-on-nc-pin-in-off-state

器件型号:TS5A3159
主题中讨论的其他器件: TMUX6104

您好!

我对 TS5A3159模拟开关有疑问。 NC 引脚处于关断状态时、NC 引脚和接地之间允许的电压电平是多少? 是否允许24V 电压?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oleksandr、

    当 NC 引脚为高阻态或导通至 COM 时、建议的工作条件为0至 V+电源电压。  根据数据表、在任何情况下都不得在此器件的 NC 引脚上施加24V 电压。

    如果您需要支持24V 的器件、请尝试使用 TI.com 上的 TMUX6104开关搜索工具 、搜索 Vdd > 24V

    谢谢、

    Adam