This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22362:1.8V 控制电压是否会导致如 TI 应用手册所述的过大电流消耗

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362, TS5A22366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/672295/ts5a22362-will-a-1-8v-control-voltage-lead-to-excessive-current-draw-as-described-ti-appnote

器件型号:TS5A22362
主题中讨论的其他器件: TS5A22366

E2E、

我 还有一个与 TS5A22362相关的问题、我希望您能为您提供帮助。

 

对于 TS5A22362的2.7和3.3V 运行、输入逻辑高电平(最小值)为1.4V、但我想知道1.8V 控制电压是否会导致过多的电流消耗、如下面的应用手册中所述。

http://www.ti.com/lit/an/scda011/scda011.pdf

 

我们的 TS5A22366支持1.8V 逻辑运行、但在 V+= 3.6V 时、1.8V 输入电压下的输入泄漏电流接近1uA。   您是否有22362在1.8V 输入电压(理想情况下为3.0V 电源)下的泄漏数据?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

     应用手册讨论的是当开关处于未定义状态时、增加的电源电流消耗 ICC。  当 VIH > Vin > Vil 时、这种效应可以使某些器件的电流消耗达到毫安级。

    多余的电源电流不应存在问题、因为当电压介于 VIH 和 VIL 之间时、该电流通常会出现。 只要您在这些规格范围内运行、电流就应在数据表限制范围内。