This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 UART 的2:1 MUX 器件

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX154E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/672139/2-1-mux-part-for-uart

Thread 中讨论的其他器件:TMUX154E

尊敬的 E2E 会员:

 您是否有适合 UART 的2:1 MUX 器件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    我在搜索 UART 多路复用器时找到了这篇文章。

    此外 、TI.com 开关选择工具 还可以搜索2:1器件。  由于 UART 具有 TX 和 RX 对、因此您需要对2通道2:1开关进行滤波。  您对使用新的 TMUX154E 器件有何看法?  

    谢谢、

    Adam