This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 微控制器进行切换

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/671515/switching-with-micro-controller

你(们)好

我想用     开关频率为100Hz 的微控制器 PWM 来开关 MOSFET。  。

我想  使用 MOSFET 将电路区域与其他区域隔离。

该 MOSFET 在 导通状态下传递3微伏电压。

我的 UC 使用100MHz 时钟。

当 MOSFET 通过   微控制 器 PWM 进入导通状态时    ,MOSFET 的栅极上出现100MHz 噪声。 并注入  到精密 信号中。

我需要一个滤波器来滤除栅极噪声。该滤波器可以是简单 的 RC 滤波 器或 光耦合器。

请帮助解决此问题。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个主要因素是在微控制器周围处理去耦电容器。
    您还可以在尝试测量的精密信号上添加一些滤波器。
    但愿这有所帮助

    谢谢