This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3257:是否有其他器件支持输出电压转换跟踪典型值高达5V 的 VCC?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3257, TS3A5018, CD40109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/670924/sn74cb3t3257-whether-there-is-another-part-to-support-output-voltage-translation-tracks-vcc-which-is-up-to-5v-in-typical

器件型号:SN74CB3T3257
主题中讨论的其他器件: TS3A5018CD40109B

我想找到一个4位2选1 FET MULT/DEMUL、如 SN74CB3T3257、以支持跟踪 VCC 的输出电压转换、VCC 可高达5.5V 或更高。 客户跳过使用此多路复用器实现3.3V 输入和5V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiger、

      您尝试切换和电平位移的信号是什么:I2C、SPI 等?   

    您可能可以将 SN74CB3T3257与5V 上拉电阻一起使用 、但我不确定您要实现的数据速率。  如果将电平转换器与 TS3A5018等传输门类型开关配合使用、这将是一种更强大的解决方案。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tiger、
    要转换高于5.5V 的电压、我知道的唯一器件是 CD40109B、它支持5V 至20V 的电压范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiger、

    当需要大于5.5V 的电压时、您希望此器件支持多高的电平?
    有许多4位转换器件、但支持>5.5V 的器件极少
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam。

    I/O 速度约为800kHz。 不确定 接口在这里。

    对于具有外部上拉电阻的 SN74CB3T3257、是否会导致一些泄漏电流?

    根据数据表图3、 当输入为高电平时、VOH 将在此处。 假设输出 为外部拉电流(5V 至3.XV)时会出现泄漏电流。

    是的、双芯片解决方案可以满足这一要求、但客户希望拥有单芯片解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Emrys。
    CD40109B 可以是2芯片解决方案、以满足更高的电压要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当前调查的对象是单芯片中具有电平转换器(支持3.3V 至5V I/O 电平转换器)的4通道1:2多路复用器。
    因此、5V 是基本的、我说5.5V 是针对容差或针对5V VCC 的一般规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiger、

    我不知道与多路复用器集成的支持该级别的转换器件。 我看到了一个应用特定的转换器件、但它的工作电压高达3.6V、但不能达到5.5V
    www.ti.com/.../txs02612.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否会考虑具有上拉电阻的多路复用器? 由于存在电势差、因此电压转换将始终存在电流折衷。
    但是、具有更大的电阻可以降低电流消耗、这一点无法完全消除。
    由于寄生电容、大上拉电阻和支持的数据速率也存在折衷。