This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:是否可以使 SEL 引脚保持悬空?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/671056/tmux136-can-you-leave-the-sel-pin-floating

器件型号:TMUX136

E2E、

请 确认/澄清 我是否 需要将 SEL 引脚下拉至 GND、或者 如果我始终希望基于/EN 的 A1/2端口、是否可以保持悬空?  我的建议是将其连接到 GND,因为它已经通过这种方式连接到器件中。

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我已附上数据表中的快照、其中突出显示了如何处理未使用的选定行。

    TMUX136 MΩ 6k Ω 下拉电阻器、因此无需为逻辑引脚使用外部电阻器。 但是、如果您不打算切换器件、则可以将 SEL/EN 引脚连接到 GND。 这将确保器件不会切换、除非您的 GND 电压发生变化。