请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G3157 E2E、
我们的客户正在寻找用于 HDMI-ARC (差分对)信号的双通道2:1开关、其频率约为300MHz。 他们询问我们是否有 SN74LVC1G3157、它在一个封装中包含其中的2个。
谢谢、
Adam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
E2E、
我们的客户正在寻找用于 HDMI-ARC (差分对)信号的双通道2:1开关、其频率约为300MHz。 他们询问我们是否有 SN74LVC1G3157、它在一个封装中包含其中的2个。
谢谢、
Adam
尊敬的 Adam:
我要问您的客户的一个问题是验证他们在电源引脚和信号引脚上所需的电压。
如果它们可以使用3.3V 电源轨、则最好的器件是 此处链接的 TMUX154E。 该器件具有断电保护功能、支持1.8V 逻辑输入、并采用小型3mm^2封装。 此外、带宽的规格为900MHz、这将为您提供所需频率的适当开销。