This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:用于高电压超声波开关

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, TMUX6104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/670085/ts3a44159-for-high-voltage-ultrasonic-switching

器件型号:TS3A44159
主题中讨论的其他器件: TMUX6104

您好!

我使用 TDC1000-7200 GASEVM 通过1MHz 传感器进行液体超声波感应、我需要一个2:1开关来匹配 Tx 和 Rx 线路的阻抗。 我设法在 没有升压转换器的情况下使用 TS3A44159、因为它可以处理5V 电压、并且工作正常。 现在、我需要在 T_OFF/ON 时间和通道方面找到一个类似的开关、该开关可以处理升压转换器提供的高达30V 的输入信号。  

我曾尝试在超声波感应论坛中提问、但没有得到任何答案。  

您是否有任何来自您或第三方的合适转换建议?  

谢谢

此致
Thibult

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thibult、您好!

    是否要查看 TMUX6104? 请告诉我哪些参数不符合您的设计要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我们需要有四个通道、如下面的电路所示:

    此外、125ohm 有点高、因为它会影响阻抗匹配。  

    此致、
    Thibult

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibult、您好!  

    感谢您在我们的讨论中提供图。 遗憾的是、我们支持30V 的4通道2:1多路复用器尚未上市。