This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:(TMUX646引脚对引脚升级、支持6GHz 带宽)对于 MIPI 应用、如何处理未使用的引脚?

Guru**** 2390965 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/670259/ts5mp645-tmux646-pin-to-pin-upgrade-supporting-6-ghz-bandwidth-available-what-to-do-with-unused-pins-for-mipi-application

器件型号:TS5MP645TMUX646
主题中讨论的其他器件: TS5MP646

发件人电子邮件:

----

团队、

我不会在此器件上使用数据通道3和数据通道4。 我应该如何处理器件上的其余引脚?  

  1. 保持悬空?
  2. 接地?
  3. 通过电阻器终止? (如果是、如何??)

----

此致、

Sonia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sonia、

    请遵循 TS5MP646和 TS5MP645数据表中规定的设计程序、使用一个50欧姆电阻器将未使用的引脚接地、以匹配传输线路阻抗并减少返回器件的反射。

    谢谢、

    Adam