This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A:老化和温度性能

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX508
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/669481/sn74lv4051a-aging-and-temperature-performance

器件型号:SN74LV4051A
主题中讨论的其他器件:MUX508

您好!

您能否告诉我们、导通状态电阻在器件使用寿命期间和温度期间是如何变化的?  

如果我要校准测量值、我可以消除导通状态电阻、还是会在其老化/温度范围内发生很大变化?

是否有一个特定器件(或系列器件)比另一个器件具有更好的性能?  这是一个1:8模拟多路复用器。

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    导通状态电阻将随温度升高而增加。  您可以根据数据表中不同温度下的不同 Ron 值查看此规格的变化水平。   在25°C 时、Ron 处于38至180欧姆范围内、但在85°C 时、它可以增加到225欧姆。  

    我们较新的8:1开关 MUX508具有特性数据、显示了 Ron 随温度和电压的变化。

    还有一个较旧的8:1多路复用器 CD4051、显示了温度和电压的变化。

    对于  这些类型的产品、在整个温度范围内、Ron 可能会增加约20-50%。    导通电阻较低且随 温度升高而增加20%-50%的问题较小的产品、但目前不采用8:1配置。  

    如果您  有其他问题或需要更多信息、请告诉我。

    谢谢、

    Adam