主题中讨论的其他器件:TS3A44159、 AFE4410、 TS5A26542、 TS5A6542
尊敬的先生:
我必须控制2个传感器的输出电压(非常低)和2对红/发 LED 的输入电压。 它适用于具有5V 电源的低功耗可穿戴系统。
根据用户说明、一次激活一个传感器和一对 LED。 由于传感器和 LED 之间的切换由用户执行、因此时序并不重要。
TS3A44159似乎是一个不错的选择。 你有其他建议吗?
非常感谢您的参与。
此致、
费尔南多
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我必须控制2个传感器的输出电压(非常低)和2对红/发 LED 的输入电压。 它适用于具有5V 电源的低功耗可穿戴系统。
根据用户说明、一次激活一个传感器和一对 LED。 由于传感器和 LED 之间的切换由用户执行、因此时序并不重要。
TS3A44159似乎是一个不错的选择。 你有其他建议吗?
非常感谢您的参与。
此致、
费尔南多
费尔南多
TS3AXXXX 器件不适合您的应用、因为它们是3V 电源开关。 TSXXXXXX 系列产品具有第一个电压电源编号、因此如果您选择 TSXXXXXX 系列、您将需要找到一个 TS5XXXXX 器件来支持您的5V 电源。
当 I 滤波2:1、<4通道和5V 单电源时、TI.com 开关搜索工具提供32个开关。
为了缩小搜索范围、 我在 可穿戴 LED 多路复用应用中看到的其他客户选择具有以下特性的器件:
根据此附加条件、您可能需要查看 TS5A26542和 TS5A6542。
谢谢、
Adam