This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:插入损耗和 s 参数

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/684673/tmux136-insertion-loss-and-s-parameters

器件型号:TMUX136

你好

我的客户 正在为其2019无线电产品寻找 uPD5713TK (EOL 时受到影响)的替代 产品。

http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/297719/NEC/UPD5713TK.html

主要规格是插入损耗(< 1.2dB (最差) 2~2.5GHz )。

TMUX136似乎是备选器件、但我没有找到插入损耗的规格。

我如何看待 TMUX136的插入损耗?

您是否有任何其他解决方案可替代 uPD5713TK?

 

感谢您的支持。

此致

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanji、

    我认为 TMUX136是 TI 替代 uPD5713TK 的最佳选择、具体取决于它们在系统中的使用方式。  您是否知道他们的设计中为什么需要开关以及开关所切换的信号是什么?

    TMUX136在所有频率下的插入损耗可在数据表第6.8节中的带宽图中看到。  

    由于您特别提到 了2GHz 至2.5GHz、因此我将从我们的其中一个电路板的 s 参数模型用于捕获所需的特定频率、并且它将满足您 在该频率范围内-1.2dB 的要求。

    可以在下面找到 s 参数文件。  请注意、这也包括 PCB 迹线和连接器。

    e2e.ti.com/.../TMUX136-s_2D00_paramters.s4p.txt

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam San

    感谢您的回答!!