This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q16244:是否支持热拆卸和热插入?

Guru**** 2924100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q16244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/678528/sn74cb3q16244-does-it-support-hot-removal-and-hot-insertion

器件型号:SN74CB3Q16244

尊敬的专家:

我的客户想知道 SN74CB3Q16244是否支持热拆卸和热插入功能?

您可以帮助确认吗?

非常感谢您提前回复。

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、

    您需要更具体地了解热移除和热插入的应用、因为这些事件的规格可能意味着客户之间的不同之处。  

    请参阅此帖子、其中讨论了不同的热插入术语。

    对于 SN74CB3Q16244、当 Vcc = 0V 时、信号路径将处于高阻抗状态。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复。

    在我的方案中、热插入和热移除意味着电路板上的器件是子卡、子卡可以插入或拔出到背板。 背板将提供此子卡电源。  

    我查看了您在回复中发送的链接。 它与以下内容相同:

    "通常、在通电时、插卡或板会插入背板连接器(我们称之为实时插入)。 这意味着该器件面临许多不同的问题、其中可能包括输入引脚上的信号、而不会加电。 此外、如果 IC 电路不是为此而设计的、带电插入期间的电路板寄生元件可能会导致小瞬变、从而导致闩锁。 我们的许多 TCA 器件都将明确指出它们可以处理这一问题(但功能不同)。 "

    因此、数据表描述了当 VCC=0时、信号路径将处于高阻抗状态、这意味着它可以支持热移除。 如何进行热插入?

    非常感谢您的回复、

    Joyce。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce、

    SN74CB3QXXXX 器件具有一个内部电荷泵、用于偏置 FET 的栅极。 在 Vcc 达到为电荷泵供电的阈值之前、此 FET 不会打开。 信号路径将保持高阻抗状态、直到电荷泵打开、因此如果您将开关插入到受电系统中、开关 I/O 引脚将保持高阻抗状态、直到电荷泵打开时电压约为1V。

    这种行为是否在您的系统中可以接受?

    当 Vcc = 0V 时、您是否看到通过开关 I/O 路径耦合的交流信号存在任何系统问题?

    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我认为这将有助于反向计划热移除和热插入。

    非常感谢您的回复!

    Joyce