This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3257C:SN74CBT3257C 是双向的吗?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3257C, SN74CB3Q3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/684765/sn74cbt3257c-is-sn74cbt3257c-bidirectional

器件型号:SN74CBT3257C
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3257

大家好、

客户使用 SN74CBT3257C。 我在  以下链接中查看有关信号开关和多路复用器的常见问题解答:

它显示"所有模拟和数字总线开关都是双向的"。  

它还在 连接图1中显示了双向 FET 开关。

但 SN74CBT3257C 数据表在 连接图2中显示了 FET 开关。 只有一个

 FET。 那么、您能帮我验证 SN74CBT3257C 是否是 双向 FET 开关吗?  

如果 是双侧 FET 开关、为什么数据表仅显示一个 FET 开关?

                           图1.

                               图2.

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、

    感谢您提出详细的问题。

    双向和双向这两个词之间存在差异、它们并不意味着开关也是如此。  

    所有 TI 无源 FET 开关都是双向的、这意味着信号或电流可以向任一方向传递。  有三种不同类型的无源 FET 开关、单个 NMOS FET、与 PMOS FET 并联的 NMOS FET、以及由电荷泵偏置的栅极信号 NMOS FET。  所有这三种开关类型都是双向的。

    双侧开关是指并联 PMOS FET 中的 NMOS FET 开关类型。  双侧开关、T 型栅极和传输栅极开关架构都具有相同的含义。  

    SN74CBTXXXX 器件都是单个 NMOS FET 开关

    SN74CBTLVXXXX 器件均为与 PMOS FET 并联的 NMOS FET 开关

    SN74CB3QXXXX 器件都是单个 NMOS FET、其栅极由电荷泵偏置

    下面的应用手册更详细地介绍了3种不同类型双向开关的性能差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢你的帮助。

    将单个 NMOS FET 开关和单个 NMOS FET 及其栅极与电荷泵进行比较、

    我希望单个 NMOS FET 的优势在于其栅极由电荷泵偏置、此开关可以允许

    信号电压可能高于要通过的 VCC。 是这样吗? 还有其他优势吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、

    正确的做法是、栅极通过电荷泵偏置的 FET 开关可能会传递高于 Vcc 的信号、但您应始终遵循器件的建议运行条件。

    下面是 SN74CB3Q3257建议的运行条件。

    上述应用手册中讨论了 Ron 平坦度和带宽性能等其他潜在优势。

    谢谢、

    Adam